This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:宜必思莫德尔酒店

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109005/dp83869hm-ibis-moidel

器件型号:DP83869HM

大家好、

我对 DP83869HM IBIS 模型有疑问。

哪个 GPIO model_slector 分配了3.3V RX_CLK、RX_D[0-3]、RX_CTRL?

[条件]
电压:3.3V
信号名称:RX_CLK、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、 RX_CTRL
接口:RGMII

[型号选择器] GPIO
GPIO_0000_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0001_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0010_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0011_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0100_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0101_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0110_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_0111_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1000_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1001_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_101010_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1011_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1100_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1101_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_1110_3p3 3.3V 数字 I/O
GPIO_11111111_3p3 3.3V 数字 I/O

此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    您是否在问型号选择器中的4个数字(0000-1111)是什么意思?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    当我们选择"e.g. 3.3V RX_CLK"。在 IBIS 模型中、它要求使用哪种 GPIO。

    3.3V 型号选择器有16种方式(0000~1111)、我们不确定应该选择哪种方式。

    换句话说、3.3V RX_CLK、RX_D[0-3]、RX_CTRL 的默认 GPIO 是什么?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    让我检查一下这个问题的正确联系人。 将尽快返回给您。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这4位是指数据表中的以下位。 仅使用位<4:1>。  

    如数据表所示、默认值通过修整设置为50欧姆、但默认寄存器值可能会因工艺而异。

    谢谢、

    David