Thread 中讨论的其他器件: DS90UB953-Q1EVM、 DS90UB954-Q1EVM
您好!
我想进行 EMI 测试、例如使用同轴电缆对 FPD Link iii 进行 CISPR25测试。
您能否确认以下2种产品是否是要购买的正确产品?
如果不是、请告知我应该选择什么。
谢谢、
肯特
SER:DS90UB953A-Q1EVM
设计:DS90UB954A-Q1EVM
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想进行 EMI 测试、例如使用同轴电缆对 FPD Link iii 进行 CISPR25测试。
您能否确认以下2种产品是否是要购买的正确产品?
如果不是、请告知我应该选择什么。
谢谢、
肯特
SER:DS90UB953A-Q1EVM
设计:DS90UB954A-Q1EVM
肯特、您好!
我们提供了以下 EVM:
SER:DS90UB953-Q1EVM
https://www.ti.com/tool/DS90UB953-Q1EVM
SER:DS90UB953A-Q1EVM
https://www.ti.com/tool/DS90UB953A-Q1EVM
DES:DS90UB954-Q1EVM
https://www.ti.com/tool/DS90UB954-Q1EVM
EMI 测试可在这些 EVM 板上完成、因为它们的默认组件配置是用于同轴电缆。 但是、EVM 套件中不包含同轴电缆、需要单独购买。
最棒的
Justin Phan