This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H-Q1:70V 总线故障保护的优势是什么

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109676/tcan1042h-q1-what-is-the-advantage-of-70v-bus-fault-protection

器件型号:TCAN1042H-Q1

我认为、按照 ISO 11898-2:2016 (E)标准、58V 总线电压就足够了。 集成70V 总线电压的"TCAN1042HDRQ1"有何优势?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    您可能会猜测、只有在放置 CAN 器件的系统可能会看到70V 总线故障时、才真正需要70V 总线故障保护。 如果您的系统可能无法达到此故障级别、则可能是过度使用。

    我们没有看到很多客户使用70V 总线故障保护、因此在我们较新的 CAN 器件中、例如 TCAN1044A (TCAN1042的更新版本)、我们只提供+/- 58V。 如果您不需要70V 总线故障保护、我建议您使用 TCAN1044A。

    最棒的

    Chris