请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UH949-Q1EVM 您好!
我们已使用所有 EDID 数据对 EEPROM 进行编程。
EEPROM 被插入 U3。 MODE_0为5、MODE_1为1。
在对 DS90Ux949EVM 进行供电之前、已连接 HDMI。 在为 DS90Ux949EVM 加电后,我们可以正确地看到图像长达1秒,然后对图像进行分离。
如果我们为 DS90Ux949EVM 加电、然后连接 HDMI、则看不到任何图像。
在这两种情况下、如果我们按下 S4 PDB、则可以看到图像、它是稳定的并且不会分离。
我们可以做些什么来使用来自本地 EEPROM 的 EDID 正确初始化映像? 我们可以发送 I2C 命令吗?
非常感谢、Jose