This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057AEV-Q1:需要有关此 CAN 保护部件的信息

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1, TCAN1057AV-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109563/tcan1057aev-q1-need-info-on-this-can-protol-part

器件型号:TCAN1057AEV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1057A-Q1TCAN1057AV-Q1TCAN1051

我的 项目的 BOM 中包含器件型号 TCAN1057GVDRQ1。 但是、我无法在 TI 网站或任何半导体供应商网站上找到该器件。

  1. 那么、TCAN1057GVDRQ1是否 是有效的 TI 器件型号?
  2. 我可以找到器件型号 TCAN1051GVDRQ1。   TCAN1057GVDRQ1和 TCAN1051GVDRQ1之间的功能差异是什么
  3. TCAN1057A-Q1 或 TCAN1057AV-Q1与 TCAN1057器件有何不同?

谢谢你。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    TCAN1057A 没有 G 型号。 在较旧的 TCAN1051上、G 表示器件支持 CAN FD (5Mbps)。 无论什么情况下、更新的 TCAN1057A 都能支持 CAN FD、其额定速率高达8Mbps。

    TCAN1057A 是 TCAN1051的更新版本。 它们在功能上是相同的、最重要的是它们都具有静音模式。 如果您正在寻找+/-70V 的高压总线故障、那么我将使用 TCAN1051。  如果您不需要高压总线故障、则 TCAN1057A 是最新器件。

    Q1表示该器件符合汽车标准。 如果您在我们的任何器件上看到 Q1、则意味着符合汽车标准。

    最棒的

    Chris