This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:PLL 不会出现#39;t LOCK -测试图像闪烁。

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109143/sn65dsi84-pll-doesn-t-lock---flicker-on-test-image

器件型号:SN65DSI84

屏幕使用以下时序(双链路 LVDS):

时钟= 74250、/* kHz */
水平激活= 1920
水平前部 = 20
水平同步 = 240
水平后退  = 20
垂直活动 = 1080
垂直前   =   2
垂直同步   =  41
垂直反向   =   2

使用格式1、24bpp、DE+、H-、VS-

我将 mipi 接口配置为使用相同的时序、4通道、RGB888 - DSI 时钟 A @ 445.5MHz

我使用 DSI 工具(请参阅下面的输出)并手动计算所有值(导致相同的寄存器设置)

我的问题:

  • 常规模式:我没有图像。 LVDS 上只有一个黑色输出。 (虽然我可以测量 mipi 行上有数据)错误寄存器 E5显示0x01 -> PLL 未锁定。 我不知道 PLL 为什么没有锁定。 MIPI 时钟在我测量时看起来稳定。
  • 测试图像:屏幕上有可见的条形。 我可以测量 LVDS 时钟、它是正确的。 (74.xx MHz)但屏幕闪烁。

我在 tar 文件中包含了我的设置、因为我无法上载*。dSI 文件。

我不确定会出现什么问题、或者我接下来可以尝试什么。 您能发现任何配置错误吗? 还是提供一些线索以继续?

谢谢

e2e.ti.com/.../files.tar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以共享您的原理图吗? 您是否使用 DSI 时钟或参考时钟的时钟源? 如果使用 DSI 时钟、您能否更改为参考时钟? 当您说测试图像时、您是否指的是 DSI84在内部生成的测试模式? 如果是这种情况、则如果使用 DSI 时钟作为时钟源、闪烁图像可能来自 DSK 时钟的抖动。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要询问有关原理图的信息。 这没什么特别的。MIPI -> DSi84 -> LVDS 连接器。

    我们正在使用 DSI 时钟、但无法更改为参考时钟。 测试映像是内部生成的映像。

    我连接了另一个屏幕、但分辨率较低。 我在那里没有看到任何闪烁。 DSI 时钟是否有限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI CLK 范围为40至500MHz、因此445.5MHz 仍在 DSI CLK 支持的范围内。 但是、由于内部生成的测试模式也显示了闪烁、我认为 DSI CLK 抖动导致了这里的问题。 这就是为什么我要尝试使用参考时钟、或者可能需要稍微消除 DSI CLK 抖动、以查看它是否有助于解决闪烁图像问题。

    谢谢

    David