This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300A:此器件的额定接触 ESD 电压是否为15KV?

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108775/tpd8s300a-is-this-part-really-rated-for-15kv-contact-esd

器件型号:TPD8S300A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    以下是数据表中描述 IEC 额定值的部分:

    对于 CC 和 D+/D-线路、IC 的额定电压为8kV;对于 SBU 线路、IC 的额定电压为6kV。  15kV 额定值适用于气隙。