我对 TPS25772Q1EVM-150的固件映像刷写过程有疑问。
我现在正在尝试刷写固件。
该过程的第一部分进展顺利、但在98%的进度时停止、并显示以下错误消息。
"任务结果错误的 SFW 缩减:ROM 不兼容"
我应该如何解决此错误?
供参考、我使用了从 TI 销售代表那里收到的上传密钥和基本固件映像。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对 TPS25772Q1EVM-150的固件映像刷写过程有疑问。
我现在正在尝试刷写固件。
该过程的第一部分进展顺利、但在98%的进度时停止、并显示以下错误消息。
"任务结果错误的 SFW 缩减:ROM 不兼容"
我应该如何解决此错误?
供参考、我使用了从 TI 销售代表那里收到的上传密钥和基本固件映像。
您好、Kuno-San、
感谢你的答复。
我尝试了两种方法来更新您提到的固件。
但我做得不好。
7.1 EEPROM 的 Tiva I2C 编程
7.2 EEPROM 的 Aardvark I2C 编程
关于 EEPROM 的7.1 Tiva I2C 编程、我将 USB 电缆连接到微型 USB 端口(J16)、但连接状态未更改为"已连接"。
关于 EEPROM 的7.2 Aardvark I2C 编程、我点击 Flash Center 软件的"Add Adapters"、但看不到任何端口。
如果我可以做些什么来帮助解决这个问题、请告诉我。
此致、
纳比希马
您好、Kuno-San、
感谢您发送文档。
我正在尝试使用该文档作为参考来更新固件。
但是、我在"6.3中做得不好。 对电路板进行编程(使用新的编程工具进行更新)"。
我已从以下 URL 下载"Stellaris_icdi_drivers"。
www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS
但我在 Windows 设备管理器列表中找不到“Stellaris 设备固件更新”。
即使器件管理器列表中未显示"Stellaris 器件固件更新"、是否仍有安装"Stellaris_icdi_drivers"的方法?
另外,关于"5.2. TI 提供的硬件器件"、我没有以下两项。 我想知道如何获得它们。它们是否在商业上提供?
•Aardvark I2C 闪存工具
•Passmark USB 电力输送测试
此致、
纳比希马
您好、Nabeshima-San、
对于第一个问题、您能否尝试让您的鼠标进入"COM5"并右键单击、然后选择更新文件为"slis_icdi_drivers"。
对于第二个问题、 使用"Aardvark I2C 闪存工具"确保"7.2 Aardvark I2C 编程的 EEPROM 正常"、因此您看不到任何适配器、您需要购买一个适配器、您可以转到"www.totalphase.com "购买一个适配器。 对于 PassMark USB 电力输送测试、这是一种测试设备、我想您现在可能不需要。
此致、
Kuno