This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25772Q1EVM:关于刷写 TPS25772Q1EVM-150的固件映像过程

Guru**** 669750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106386/tps25772q1evm-regarding-flash-the-firmware-image-procedure-for-tps25772q1evm-150

器件型号:TPS25772Q1EVM

我对 TPS25772Q1EVM-150的固件映像刷写过程有疑问。

我现在正在尝试刷写固件。
该过程的第一部分进展顺利、但在98%的进度时停止、并显示以下错误消息。
"任务结果错误的 SFW 缩减:ROM 不兼容"

我应该如何解决此错误?

供参考、我使用了从 TI 销售代表那里收到的上传密钥和基本固件映像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryusuke Nabeshima、

    我们还发现了这个问题、这似乎与计算机或其他设备有关、我们仍在尝试修复它、我将告诉您我们是否有更新。

    那么、您可以使用其他两种方法来更新固件吗?

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    感谢你的答复。
    我尝试了两种方法来更新您提到的固件。
    但我做得不好。
    7.1 EEPROM 的 Tiva I2C 编程
    7.2 EEPROM 的 Aardvark I2C 编程


    关于 EEPROM 的7.1 Tiva I2C 编程、我将 USB 电缆连接到微型 USB 端口(J16)、但连接状态未更改为"已连接"。

    关于 EEPROM 的7.2 Aardvark I2C 编程、我点击 Flash Center 软件的"Add Adapters"、但看不到任何端口。

    如果我可以做些什么来帮助解决这个问题、请告诉我。


    此致、
    纳比希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeshima-San、

    请告诉我您的电子邮件地址吗? 我想向您发送一份详细文档、告诉您如何解决此问题、您可以尝试这样做。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    感谢你的答复。
    我的电子邮件地址如下。

    nabeshima.ryusuke@jp.panasonic.com

    此致、

    纳比希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Nabeshima-San、

    我已通过电子邮件将其发送给您、谢谢。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    感谢您发送文档。
    我正在尝试使用该文档作为参考来更新固件。

    但是、我在"6.3中做得不好。 对电路板进行编程(使用新的编程工具进行更新)"。

    我已从以下 URL 下载"Stellaris_icdi_drivers"。
    www.ti.com/.../STELLARIS_ICDI_DRIVERS

    但我在 Windows 设备管理器列表中找不到“Stellaris 设备固件更新”。

    即使器件管理器列表中未显示"Stellaris 器件固件更新"、是否仍有安装"Stellaris_icdi_drivers"的方法?


    另外,关于"5.2. TI 提供的硬件器件"、我没有以下两项。 我想知道如何获得它们。它们是否在商业上提供?

    •Aardvark I2C 闪存工具
    •Passmark USB 电力输送测试

    此致、
    纳比希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeshima-San、

    对于第一个问题、您能否尝试让您的鼠标进入"COM5"并右键单击、然后选择更新文件为"slis_icdi_drivers"

    对于第二个问题、  使用"Aardvark I2C 闪存工具"确保"7.2 Aardvark I2C 编程的 EEPROM 正常"、因此您看不到任何适配器、您需要购买一个适配器、您可以转到"www.totalphase.com "购买一个适配器。  对于 PassMark USB 电力输送测试、这是一种测试设备、我想您现在可能不需要。

     

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    感谢您的支持。
    我已通过 Tiva USB 端口成功完成 EEPROM 闪存。
    (7.1 EEPROM 的 Tiva I2C 编程)

    之后、我再次尝试从 USB 端点进行固件更新、但结果不好。
    更新进度在87%处停止、并显示以下错误消息。
    "SFW 返回任务结果:错误:保留"

    它不起作用的原因是什么?

    此致、
    纳比希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeshima、

    那么 、您现在可以通过 Tiva USB 端口更新固件了吗? 这对我来说是一个很好的新东西。

    对于 USB 端点方式、这是有问题的、现在请不要使用它、当我们解决此问题时、我会告诉您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuno-San、

    感谢您的信息。
    我了解到通过 USB 端点的固件更新方法有问题。
    我等待您向我展示正确的方法。

    但是、我们的产品只有 USB Type-C 端口、我们无法使用其他方式进行固件更新。
    因此、我希望您尽快告诉我正确的方法。


    此致、
    纳比希马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabeshima-San、

    明白了、我会告诉您是否有任何更新、顺便说一下、当您完成原理图时、请通过 FAE 将其发送给我、我将帮助您进行审阅。

    此致、

    Kuno