This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:tsdh I2C 串行数据保持时间咨询

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1108304/pca9545a-tsdh-i2c-serial-data-hold-time-consult

器件型号:PCA9545A

大家好、

客户应查找关于 tsdh 规格的最小值? 在 D/S 中、我们建议使用两个值(一个为0ns、另一个为300ns)。 谢谢。

最棒的

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这里有任何响应吗? 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯坦利

    这 来自 I2C 标准、我们的 I2C 器件不受此时序规格的影响。 该规范的最新版本仍然需要0、而 SDA 上的300ns 上没有任何标注。 它只要求 SCL 在 SDA 进入30-70或70-30范围之前低于 VCC 的30%。

    -Bobby