This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:S 参数模型用法。

Guru**** 2586855 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107935/sn65dp141-s-parameter-model-usage

器件型号:SN65DP141

大家好、  

最近、我不得不对使用 SN65DP141 DP 线性转接驱动器的设计之一进行仿真。 我为该转接驱动器下载了 s 参数模型、但没有自述说明或有关模型的任何信息、例如如何解码命名、哪个模型具有什么等

请指导我使用此模型吗?

我要使用的仿真工具是 ANSYS SIwave 最新版本2022 R1。

此致

Rakesh Gangadharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    我们提供的模型是 s 参数模型、通过实际实验室测量收集数据。 文件名指示该特定测量的 DP141引脚配置。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢快速响应、但我仍然对文件夹中的文件数量感到困惑、我无法在此处粘贴任何快照。

    我们这里没有 SI 专家对其进行解码、请您就该主题为我们提供指导。

    此致

    Rakesh Gangadharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    请参阅下表、其中我映射 了 EQ_DC_GAIN 和 EQ_AC_GAIN

    例如、文件名 DP141_DCGAIN_0_ACGAIN_11_VOD_0_EQ 设置_3

    DCGAIN = 0 -> EQ_DC_GAIN -6dB

    ACGAIN = 11 -> EQ_AC_GAIN 7-17dB

    VOD = 0 -> 600mV 线性范围、如下所示

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    另一个问题通常是分配给某些固定引脚的 s 参数模型端口、这里也有什么东西、或者我可以为任何 DP 信号引脚提供任何端口端子、对吧?

    此致

    Rakesh Gangadharan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh

    您可以在任何 DP 信道上使用该模型。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、谢谢