This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:如何在 PDO4上进行设计?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107727/tps65988-how-to-design-on-pdo4

器件型号:TPS65988

尊敬的团队:

我们使用 TPS65988来控制 Type-C 的 PD 我们希望在 PDO4 (20V/5A)上运行、但当插入 Type-C 适配器时、我们只得到5V 输入。 我的问题是、我们应该如何在 PDO4上进行设计? 您已经检查过我们的设计、是否有任何需要调整的地方? BTW、 Type-C 适配器可以输出20V 电压、我已经检查了 TPS65988EVM。

 

谢谢你。

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、  

    我将在下周早些时候进行调查、因为我目前正在进行调试。

    [引用 userid="443414" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1107727/tps65988-how to design-on pdo4"]您已检查我们的设计、是否需要调整任何内容?

    同时、您能否将项目文件和设计发送给我参考。

    -Deepak