Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
大家好、
我是 FAE、支持 Lenovo LCFC、现在客户希望使用我们的 SN65DPHY440SS 作为 MIPI DPHY 重定时器。 您能为以下应用相关问题提供帮助吗? 感谢您的支持和帮助。
我们 的"系统中的典型 SN65DPHY440SS 放置"显示建议使用12英寸 FR-4作为输入走线、但实际上客户有一条20英寸长的输入走线。 SN65DPHY440SS 中的一个器件是否可以支持20英寸的输入走线距离? 如果没有、客户是否需要两个 SN65DPHY440SS 来支持此应用?

Ω 布局指南显示"DAxP/N 和 DB* P/N 对的布线应采用受控的100 Ω 差分阻抗(±15%)或50 Ω 单端阻抗(±15%)。"、这不同于 MIPI DPHY LP 发送器接口电气特性"最小值110 "。 应参考哪个参数?
SN65DPHY440SS 支持多达4条速率为1.5Gbps 的信道、是否支持4K 摄像头? 如何计算摄像机分辨率和通道速度之间的关系?
此致
Steven Yuan