This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:支持广播功能?

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25CP104A, LMH0324, LMH0318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1106747/ds25cp104a-broadcast-function-supported

器件型号:DS25CP104A
主题中讨论的其他器件: LMH0324LMH0318

您好!

我们希望 在 3G SDI 应用中使用 DS25CP104A 开关(具有4个输入/4个输出的多路复用器)。

新器件/电路必须支持以下功能:

必须能够将 SDI 输入信号从单个输入复制到全部四个输出。

 DS25CP104A 开关是否可以实现这一点?

均衡器: LMH0324

时钟恢复器/电缆驱动器: LMH0318

此致

B. Kohl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是可能的。 请注意数据表的表2至表5。 您可以选择一个 Sxy 设置、以允许将其中一个输入加宽至四个输出。

    此致、Nasser