This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:如何优化来自 TFP410的信号?

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109930/tfp410-how-can-we-optimize-the-signal-from-tfp410

器件型号:TFP410

大家好、

我的客户通过 TFP410将输入24位 RGB 信号转换为 DVI。  TFP410的一致性测试失败。 请参见 图中的差分信号 D0/1/2。 当我们尝试通过调整 TFADJ 引脚的电阻来更改差分信号振幅时、它无法正常工作。  从 TFP410的引脚到连接器的 DVI 差分信号的长度大约为3300密耳、内部的长度差在30密耳以内。

您是否有任何关于 优化信号的建议?

非常感谢

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    这与他们使用导线从 TFP410连接到连接器输出的设计是否相同?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    不、这是另一位客户的问题。

    谢谢

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    您能否分享他们的原理图、布局和测试设置?  

    眼图本身不平衡、因此 3300密耳的损耗可能太大。 在数据表中、我们建议使每个差分迹线尽可能短(最好小于2英寸)、且没有90°角。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请参阅下面的 SCH。 您可以将此主题移至内部论坛吗?

    TFP410

    非常感谢

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew

    您可以通过私人邮件向我发送布局、因为我无法将此主题移至内部论坛。  

    查看原理图、了解他们使用的是什么共模扼流圈、它是否具有足够的带宽来满足应用所需的数据速率。 它们可以尝试移除扼流圈并将其替换为0欧姆电阻器、以查看它是否有助于改善眼图。

    谢谢

    David