This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:两个 RPS 和一个 EP

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421, SN75LVPE5412
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110577/sn75lvpe5421-two-rps-and-one-ep

器件型号:SN75LVPE5421
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE5412

您好!

我发现 TI 有 MUX SN75LVPE5421和 SN75LVPE5412、用例是一个 RP 到两个 EPS (x8 + x8或 x 16 + x0)。

如果我想使用两个 RPS 连接到一个 NVMe EP、则需要热插拔。 我可以将您的产品用作 PCIe 多路复用器、或许还可以加上一个时钟多路复用器来实现我们的目标吗? 已连接所需的拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    RP1可以与 RP2或 SSD 通信。 它不能同时与 RP2和 SSD 通信。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    有两个条件、RP1到 SSD 或 RP2到 SSD 不同时、也不是 RP1到 RP2。

    我可以使用  SN75LVPE5421和 SN75LVPE5412在这两种条件之间进行实时或热切换吗?

    我提出的原因是数据表中的拓扑大约是一个 RP 到两个 EPS 开关、RP 到 SSD1或 RP 到 SSD2。 我们的用例与此用例不同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您的说明。 我假设您希望任一根端口- RP1或 RP2 -访问 SSD。 或者他们正在共享或访问此单个 SSD。

    是的、您可以这样做。 器件是模拟多路复用器、不知道它是具有 PE 还是 RPS。

    此致、Nasser