This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:PHY 设置指南

Guru**** 1464740 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848J
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110512/dp83848j-phy-setup-guide

器件型号:DP83848J

是否有使用 MDIO 总线设置此 PHY 的"流程图"? 数据表中提供了详细的寄存器说明、但未 提供有关为各种运行模式建立链路设置的可靠极性和极性序列的清晰信息。

如果有一个演示或"已知良好"参考设计为该 PHY 整合了样板文件 MDIO 设置逻辑、我们欢迎您将其作为替代产品。

"技术文档"下有一个名为"DP83848J 用户指南"的链接、但这只是指向  包含此 PHY 的分线板白皮书的链接、其中没有有关 PHY 本身的有用设置信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    建立链路不需要定义的寄存器写入序列。 如果捆绑在正确的模式下(请参阅数据表的第4.8节)、PHY 应该能够在不对寄存器进行任何写入的情况下进行链接。  

    谢谢、

    David