This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:关于直通模式

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB-PD-CHG-EVM-01, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1109239/tps25750-about-pass-through-mode

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM-01USB2ANY

大家好、

 

我们知道直通模式的错误是由新的 GUI 修复的。

https://dev.ti.com/gallery/view/USBPD/TPS25750_Application_Customization_Tool/ver/7.0.3/

 

我们正在检查直通模式是否正常工作。

然后、我们有两个问题。

 

----

[第1季度]

TPS25750固件是否会使用新的 GUI 进行更新?

我想知道 TPS25750是否得到了改进。

您能否告诉我们是否有良好的确认方法?

 

顺便说一下、我检查了下面的寄存器、它与上次(旧 GUI 之前)的值相同。

 

----

[第2季度]

我指的是以下 E2E。

我知道这是一种通过直通模式的写操作。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024293/tps25750-i2cw

 

我想读一下直通模式、您能告诉我们正确的程序吗?

顺便说一下、我确认了《TPS25750主机接口技术参考手册》。

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的同事会尽快回来。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、

    感谢您的回答。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    e2e.ti.com/.../How-do-I-use-the-Host-Interface.docx

    本文档举例说明了如何执行 I2Cw 4CC 命令。  您可以查看 I2Cw 的文档以及这些信息、并与 I2Cr 进行比较以推断如何执行 I2Cr 命令。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

     

    感谢您提供信息。

    我知道可以使用"返回代码"来确定写入是否成功。

     

    顺便说一下、TPS25750固件是否会使用新的 GUI 进行更新?

    如果是、您能告诉我们可以确认这一点的寄存器吗?

    我还有其他问题。

    目前、我们的客户正在评估 USB-PD-CHG-EVM-01上的4CC 命令(I2Cw 和 I2Cr)。

    然后、它们使用 USB2ANY。

    通过引用以下 URL 实现"I2Cw"。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024293/tps25750-i2cw

     

    您能告诉我们实现"I2Cr "的具体方法吗?

    我们想了解是否正确写入了“0x12”。

     

    我将询问"如何在另一个线程中使用主机 Interface.docx "的内容。

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卡盘将于6月21日之前停止办公。 同时、我将了解我们的团队成员是否可以为您提供帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、

    很抱歉、目前没有任何成员可以帮助您解决此问题。 你要等到 Chuck 回到办公室。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy-San、Chuck-San、

    您能告诉我们当前状态吗?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    固件在 GUI 7.0.2和7.0.3之间进行了更新、以解决几个问题。

    随附的文档详细介绍了如何使用主机接口来执行 I2Cw 命令。  对于 I2Cr 命令、也可以遵循同样的过程、需要更改数据(寄存器(0x08)和 CMD 寄存器(0x09)写入以匹配上述 TRM 文档

    e2e.ti.com/.../2642.How-do-I-use-the-Host-Interface.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

     

    我知道“I2Cr”设置在文档后面。

    >这是从 TPS25750读取的寄存器的 I2C 流量视图。

     

    我想知道一个使用" USB2ANY "的"I2Cr"的具体例子。

    但是 、我不理解要更改什么。

    >需要更改数据(寄存器(0x08)和 CMD 寄存器(0x09)写入值、以匹配上述 TRM 文档

     

    我很抱歉,我的理解不够。

    我想可以使用以下设置执行"I2Cr "。

    如果您有任何建议、请告诉我们吗?

     

    --

    1) 1)加载 Data1寄存器

    PD 地址| Data1寄存器|#byte count | BQ 地址| BQ 寄存器| BQ #read bytes 例如:

    0x21      | 0x09         | 0x03      | 0x6B      | 0x12      | 0x10

     

    2) 2)在 CMD1寄存器中加载"I2Cr"

    PD 地址| CMD1寄存器|#字节计数|"I"|"2"|"C"|"r"

    0x21      | 0x08         | 0x04      | 0x49 | 0x32 | 0x43 | 0x72

     

    3)输出数据

    读取 Data1寄存器

    --

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隐藏、

    此问题上有几个几乎相同的主题。

    请将此内容添加到此主题、以便我们可以将其作为一个问题流进行处理。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1110189/tps25750-about-how-do-i-use-the-host-interface-docx

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck-San:

    我为其他线程添加此类 quesitons。

    请您持续提供支持。

    此致、

    隐藏