This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:关于端口配置。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1112490/tps65988-about-port-configuration

器件型号:TPS65988

大家好、

我们计划使用此器件、例如 端口1是灌电流、端口2是拉电流。

这种配置是否可行? 我们应该使用外部 FET 作为灌电流或拉电流线路吗?

此致、

三山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在数据表中、应参考电源路径的连接方式。 您可以使用 TPS6598x GUI 更改全局系统配置寄存器中所述的配置。 您还可以查看 TPS65988EVM、并根据 需要参考 EVM 用户指南来配置外部电源路径。

    我建议参考《技术参考手册》、了解有关该寄存器的更多详细信息。

    谢谢、

    哈里