This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1039-Q1:TXD 引脚上的内部下拉电阻器

Guru**** 688030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1039-Q1, TLIN1028-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124143/tlin1039-q1-internal-pull-down-resistor-at-txd-pin

器件型号:TLIN1039-Q1
主题中讨论的其他器件: TLIN1028-Q1

大家好、

这是一个紧急问题、您能很快给我回复吗? 问题3是最高优先事项。

TLIN1039-Q1具有内部下拉电阻器。

在客户原理图中、EN 始终拉高。 (不受 MCU 控制)

因此、当 MCU 处于初始化状态且输出端口变为 HiZ 状态时、LIN 引脚会意外地将 LIN 总线驱动为显性状态。

我认为应该避免这种情况。 为了实现正常运行、TI 假设使用什么方法?

我认为可以通过控制 EN 引脚来避免这种情况...对吧? 如果没有、您能告诉我详情吗?

TLIN1039-Q1在 TXD 引脚上具有内部下拉电阻器、但 与 TLIN1039-Q1 (+ 其他 TI LIN 产品系列)不同、TLIN1028-Q1在 TXD 引脚上具有内部上拉电阻器。

 TLIN1028-Q1上拉和 TLIN1039-Q1 (+其他 TI LIN 产品系列)下拉 TXD 的原因/背景是什么?

3.如果可能,我的客户希望保持 EN 引脚为高电平(=不想通过 MCU 控制 EN 引脚)。

如果在 TXD 线路上添加了外部上拉电阻器、是否存在任何问题或疑虑?

如果这不是问题、那么什么电阻器范围是合适的? 1-10kOhm?

欢迎提出任何建议。

感谢您的支持。

此致、

平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    工程师已分配此主题、并将在 CST 星期一的工作结束时作出响应。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    谢谢你。 是的。 请优先回答问题3。

    此致、

    平田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirata-San、

    [~引脚 userid="185593" url="支持/interface-group/interface/f/interface-forum/1124143/tlin1039-Q1-internal-pull-down-iter-at TxD-pin"

    TLIN1039-Q1具有内部下拉电阻器。

    在客户原理图中、EN 始终拉高。 (不受 MCU 控制)

    因此、当 MCU 处于初始化状态且输出端口变为 HiZ 状态时、LIN 引脚会意外地将 LIN 总线驱动为显性状态。

    我认为应该避免这种情况。 为了实现正常运行、TI 假设使用什么方法?

    我认为可以通过控制 EN 引脚来避免这种情况...对吧? 如果没有、您能告诉我详情吗?

    [/报价]

    如果 MCU 上电并在其信号线路上变为高阻态、那么我希望 EN 和 TXD 都下降到低电平、因此这会将收发器置于睡眠模式。

    如果 EN 仍然为高电平、当引脚悬空时、下拉电阻会使 TXD 进入已知状态。 在 TXD 显性超时的情况下、如果 TXD 悬空、驱动器最终会被禁用、但 RXD 仍处于活动状态。

    [引用 userid="185593" url="~//support/interface-group/interface/f/interface-forum/1124143/tlin1039-Q1-internal-pull-up-bers-at-TXD-pin"] TLIN1028-Q1具有上拉电阻和 TLIN1039-Q1 (+其他 TI 产品组合在 TXD/pin"]原因/背景是什么?TLIN1028-Q1具有上拉电阻器产品组合

    TLIN1028-Q1具有内部 VCC、但其他器件没有。 它们不能拉高至 VSUP、因为这对于连接到数据线的逻辑电平微控制器而言是不安全的。

    [~引脚 userid="185593" url="支持/interface-group/interface/f/interface-forum/1124143/tlin1039-Q1-internal-pull-down-iter-at TxD-pin"

    3.如果可能,我的客户希望保持 EN 引脚为高电平(=不想通过 MCU 控制 EN 引脚)。

    如果在 TXD 线路上添加了外部上拉电阻器、是否存在任何问题或疑虑?

    如果这不是问题、那么什么电阻器范围是合适的? 1-10kOhm?

    [/报价]

    您是要说一个上拉电阻器连接到* EN 线吗? 无论采用哪种方法、EN 或 TXD 线路的 VCC 上拉电阻都不会出现问题。 如果 MCU 将这些输入悬空、这将有助于确保引脚处于已知状态。

    该1k-10k 范围内的任何电阻器都是可以接受的。 我看到了所有这些工作。 在设计时、需要考虑由于使用更强的上拉电阻器而产生的电流消耗。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny - San:

    非常感谢您的详细回答。

    我们明白了。 感谢您的大力支持。

    此致、

    平田