主题中讨论的其他器件: TPS65981
您好!
我们将 TPS65982与 TUSB546AI 搭配使用、以实现 USB-C DP-Alt 模式作为主机。 该单元可以使用 TI 提供的固件(TPS65982.bin)文件正常工作。 我需要生成一个文档、其中包括源文件并验证二进制 文件。 从 TI 应用程序自定义工具中、我导入了二进制文件(通过选择"更改文件"按钮)、然后保存了二进制文件。 错误表明文件太大。 配置大小(请参阅下面的附加映像)似乎 太大(4294967295字节)。 如果出现这种问题、我可以更改配置大小吗? 如果需要、我可以提供二进制文件。 此外、是否还有另一种生成源文件的方法?
供参考、我尝试使用应用程序中的"default.bin"文件以及"从设备导入设置"、这两个二进制文件都与提供的 TPS65982.bin 文件不匹配。
提前感谢您