This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:DS90UB954-Q1EVM:VDDIO

Guru**** 1468350 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB953-Q1EVM, DS90UB954-Q1EVM, ALP, USB2ANY
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123129/ds90ub954-q1evm-ds90ub954-q1evm-vddio

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DS90UB953-Q1EVMALPUSB2ANY

我需要将 VDDIO 电压从1.8V 更改为3.3V (跳线 J16)、因为我的 SoC 使用3.3V 电源。

我的设置是 DS90UB954-Q1EVM、它通过同轴电缆连接到 DS90UB953-Q1EVM。 尚未与 SoC 建立连接。 启动并连接到 AnalogLaunchPad 后、无法识别串行器件(未知串行器)、并且在"Register"选项卡中无法写入任何寄存器。

我似乎也无法读取寄存器(所有寄存器的值都为0x0)。

如果有提示、我将不胜感激。

谢谢、

Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:设置在1.8V (跳线 J16)下工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    感谢您的提问!

    您是否还可以上传'ALP--About this Program'屏幕截图? 请参见下面的。 我想确认 ALP 构建日期具有最新的 ALP 实用程序和更新的 ALP 配置文件。

    您还可以上传整个 ALP 软件的映像吗? 我想确认您已选择 DS90UB954作为工作配置文件。 如果没有、请转至 Tools -> USB2ANY -> delete the current profile ->并选择您使用的电路板(DS90UH954)-> Add。 您可能还需要在首选项中取消选择演示模式。  

    您是否还可以向我发送设置954EVM 设置的图片? 请确保引脚 J25上的 I2C 线路未短接。 这会导致 I2C 通信出现问题。

    此致、

    William Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    我使用以下版本的 ALP:

    设置如下:

    根据 SNLU224B 第4.1章的默认跳线设置。

    1) 1)使用默认跳线设置进行设置

    启动后、我需要将同轴电缆和寄存器0x58的值从0x5A 更改为0x5E (BC_freq_select = 50Mbps)。

    之后、一切对我来说都很好。

    2) 2)设置、如所述、但 VDDIO 选择为3.3V (J16)

    当我在断电状态下将 J16设置为 VDDIO 3.3V 并重新连接电源时、行为如所述。

    BR、

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    您能否使用 Aardvark 或 USB2ANY 等 I2C 主机适配器检查是否能够从器件读取数据? 从0x00读取应返回器件地址。 I2C 通信可能存在问题

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY

    此致、

    William Yi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    我刚刚连接了 Aardvark 适配器(J25)、现在可以连接到 ALP。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    我刚刚连接了 Aardvark 适配器(J25)、现在可以连接到 ALP。 电路板上的 USB2ANY 看起来不能在3.3V 电压下工作。
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christoph:

    太棒了! 很高兴它现在开始工作。

    只是一个后续行动。 为供将来参考、这可能是 USB2ANY 上的固件问题。 954 EVM 指南的第35页介绍了如何下载和刷写最新的 USB2ANY 固件。

    尊敬的、

    William Yi