This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:是否可以使用 PMIC TPS6521901为 DP83867IRRGZR 的3.3V 和2.5V 电源轨供电?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1123494/dp83867ir-can-use-pmic-tps6521901-to-power-3-3v-and-2-5v-power-rail-for-dp83867irrgzr

器件型号:DP83867IR

大家好、  

我的客户想知道 使用 PMIC TPS6521901为 DP83867IRRGZR 的3.3V 和2.5V 电源轨供电是否没问题。

以下是  TPS6521901的时序图、客户正在考虑将 LDO1用于3.3V、将 LDO4用于2.5V。  

https://www.ti.com/lit/an/slvafd0a/slvafd0a.pdf#page=7

如果可行、您能帮助评论吗?  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jo、

    客户似乎正在尝试使用2电源模式(没有1.8V 电源轨)为 PHY 供电。 如果这是正确的、则电源之间的延迟没有限制。 还请确保满足1.0V 电压轨。 请确保满足加电时序要求中详述的所有条件。

    此致、

    Gerome