主题中讨论的其他器件: ALP、 USB2ANY
尊敬的专家:
在 UB948数据表中、 CML_OUTPUT_CTL3寄存器"CML TX 必须在启用图形发生器之前断电。"
为什么有此要求? 我的客户从未这样做、但 图形发生器仍然正常。
在7.3.16内部模式生成中、"使用内部时钟在 DS90UB948-Q1上启用 PATGEN 将导致串行器和解串器之间的通信中断、因此 DS90UB948-Q1的内部 PATGEN 只能通过本地 I2C 访问启用。"
这意味着什么?
我的一位客户 A 使用 UB941配置 UB948模式。 图形工作正常、锁定在图形期间稳定。
我的另一位客户 B 使用 UB941配置 UB948模式、他们看到0x64位0后解锁以启用图形发生器、并且屏幕上没有输出。
它们使用相同的模式配置。 主要区别在于客户 A 具有外部参考时钟和 DSI 时钟有效。 客户 B 的电路板是不具有外部参考时钟且 DSI 时钟不存在的新电路板。 因此、我们首先使用内部参考时钟进行调试。 它会产生影响吗? 这就是为什么屏幕上没有输出的原因?
谢谢