This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:调整 GRSTz 信号延迟时间

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122279/tusb8041-adjustment-of-grstz-signal-delay-time

器件型号:TUSB8041

您好的团队:

我有两个问题。

我想调整 TUSB8041引脚50 (GRSTz 引脚)的复位延迟时间。

我想知道产生所需延迟时间的电容器常数、因此请告诉我计算公式。

此外、我还想检查电源上升的时序要求。

我了解到、如果 VDD33上升、然后 VDD 上升、则必须在 VDD 上升后至少3ms 将 GRSTz 信号取消置位。

我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要计算无源复位电路的近似延时时间,可以使用公式 t=R*C,其中 R 是 GRSTz 的内部上拉电阻(标称值为22k),C 是从 GRSTz 引脚连接到 GND 所需的电容器。

    例如、考虑一个1uF 电容器。 我们将得到:t=(1e-6)*(22e3)=22ms。

    您部分正确。 在 VDD33和 VDD 稳定后、GRSTz 信号必须至少取消置位3ms。 但是、此外、VDD 必须在 VDD33之前稳定至少10us。 因此 VDD 必须在 VDD33之前上升。

    此致、

    Alex