This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:加电序列查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119191/tdp0604-power-on-sequence-query

器件型号:TDP0604

大家好、

您能否帮助解释针对加电时序要求的内部 POR、EN 和复位信号的功能? 我在数据表中没有找到过多有关内部 POR 的信息。 内部 POR 看起来是低电平有效。 根据数据表、复位信号是 内部 POR 和 EN 引脚的逻辑与、也是根据数据表的信息、当为低电平时、TDP0604将被保持在复位状态。 这是否意味着 在以下 SNAP 的红色标记间隔期间、TDP0604处于复位状态?

此致、

Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    当 EN 引脚为高电平时(红色标记的间隔)、TDP0604处于复位状态。 需要记住的重要一点是保持 EN 引脚为低电平、直到 VCC 和 VIO 上升且稳定。 EN 引脚上有一个到 VIO 的内部250k 上拉电阻器、因此您所需的只是 EN 上的一个外部下拉电容器。 外部下拉和内部上拉将产生 RC 恒定时间延迟、以确保在 VCC/VIO 上电并稳定后 EN 引脚将从低电平变为高电平。 您可以更改电容器值以减少/增加延迟时间。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的解释。 对于复位功能仍然有点困惑。 如果 EN 引脚在复位状态下处于高电平、您是说在上电后 TDP0604始终处于复位状态吗? 那么、在复位状态下会发生什么情况?

    此致、

    Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden

    否、当 EN 为低电平时、TDP0604处于复位状态。 当 EN 为高电平时、TDP0604处于正常状态。  

    只要您可以保证 EN 在 VCC 和 VIO 斜升并稳定后变为高电平、TDP0604就可以了。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否建议使用 EN 引脚外部下拉电阻器或由处理器控制?

    此致、

    Jaden Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更喜欢由处理器控制。