This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:3.1在任何操作系统中均未显示,2.1正常,电源时序?

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1120892/tusb8041-3-1-not-showing-in-any-os-2-1-is-fine-power-sequence

器件型号:TUSB8041

大家好、

下面是设置:我使用 TUSB8041作为安装在仪表板上的4端口集线器(不带电源控制功能)、而主板是向上 Squared 08128、可 通过定制主板将所有 USB 设备连接到向上 Squared。 我最终可以放置一些光绘文件来检查布线、但我正确遵循了 TI 关于 SS diff 对布线、电容放置等的所有命令。  下行端口的功率 MGT 由外部 Atmel MCU 保证、其基本 MOSFET 作为开关。

问题如下:无论我尝试什么、TUSB8041都不会被识别为3.1集线器、并且仅在 Windows 外设下显示为"Generic USB Hub"。。 我还尝试在 Ubuntu 下进行调试、但我永远无法使用3.1 SS 设备。

另请注意:我在同一电路板上成功路由了3.2个直通端口、采用了完全相同的 SS 对路由方法以及 LVDS 差分对、因此实际上排除了糟糕路由的可能性。

但是、我确实认为这与我的两块板的加电序列有关、因为在启动 UP Squared /准备好在上行端口通信之前、TUSB8041实际上可能已加电...

当我将3.1设备实际插入集线器时、似乎会立即进入合规性模式。

你会建议什么? 我对这一点乐于接受任何建议...

提前感谢、

Johnny


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送原理图进行审阅?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian,您想使用哪种格式? 屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB8041_5F00_IMPLEMENTATION.pdf

    感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我来回顾一下、并尽快返回给您。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TUSB8041_5F00_ROUTING.pdf

    对于它的价值、您还可以在此处查看路由...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:上行端口连接到 USB 连接器 J4? 如果是、RX 上的交流电容应为330nf。

    2:所有 USB 下行数据流端口都连接到 J2? 您需要在所有下游 TX 通道上放置100nF 的电容。

    3:什么是 USB1-TX/RX?

    4:GRSTz 上的电容器过大、1uf 应该足够了。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、非常感谢您的回答。 我可以输入以下内容:

    1:上行端口确实是 J4。 我在两条线路上都放置了100nF 的交流电容器、如插入的图片所示。 我不记得在数据表中看到上游端口实现的330nF 了吗? 自我实施以来,它是否发生了变化?

    2:在下游端口上、出于设计和外形的考虑、我必须在主板上的所有线路上放置交流电容器、尽可能靠近器件端 USB 连接器。 还可以吗?

    3:USB1与本设计中的集线器无关、它是从上 Squared 到我的主板的直通 USB 端口。

    4:GRSTz 由 TLV803S 复位 IC 实现、从记忆中需要在电力线上使用10uF 去耦电容。


    我将尝试在具有330nF 参数的上游线路上实施交流电容器、这次仅在 RX 线路上实施。 不过、同样对于外形问题、我无法使它们靠近 IC。 这是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想知道 PCB 光纤的方向是否会对我的问题产生影响?

    如本 TI 指南的第3页所述: https://www.ti.com/lit/an/spraar7i/spraar7i.pdf?ts=1658832474362&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    楔形板应与迹线成一定的角...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、早上好。

    我已对我的原型进行以下测试:

    1:在上游 RX 线路上已存在的电容器的基础上添加了2个100nF 电容器、总计300nF、并在 TX 线路上添加了100nF 电容器。 结果:相同的问题。
    2:上游 RX 上保持300nF 电容、移除电容并在 TX 线上桥接。 结果:相同的问题

    3:已卸下所有线路上的所有电容并桥接。 结果:相同的问题

    在 Windows 中、集线器仍被检测为合规性模式、并且似乎处于重试序列、因为它持续出现并从设备管理中消失。 它不能识别、不枚举、只提示此 USB 设备有问题。

    我不知道该怎么做。 在测试中、我订购了具有修改后的交流电容值的新原型、并重新布线上游 RX 线路、因此不会与其他线路发生串扰。 我正在等待交付、但在今天的测试之后、我非常怀疑它会改变任何东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 侧有100nF 的电容、USB 连接器的另一侧、因此移除上游 RX 侧的100nF 电容或将其保留为330nf 电容。

    上游的 TX 仍然为100nF。

    合规性模式可能是其他原因。 但交流电容需要先正确。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、感谢您的回答、这让我意识到了我尚未想到的事情:

    USB 上行连接器实际上是 我 PCB 上的一个公连接器、它进入 了上 Squared 板上的一个母端口... 我是否可以反转 RX 和 TX 对? 我知道、在标准 USB-C 公型转公型电缆中、一个 RX 在另一侧连接到 TX、这意味着电缆会反转... 由于我不是将 TUSB8041作为独立集线器来实现、我想知道我是否不应该反转这两条线...  


    您是否会有一个方案/示例、其中 TUSB 是作为一个集线器实现的、其中有一根电缆走线? 还是使用母端口?

    关于 CAP、我将在下周收到新的原型、其中包含已更正的 CAP 值、并将告知您。

    再次感谢您的观看

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、USB TX/RX 通过电缆反转。 如果您有定制的 USB 连接器或电缆、则需要小心确保主机的 TX 连接到器件的 RX。

    此致

    Brian