This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 自举电阻器

Guru**** 2767775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1121223/dp83867e-dp83867e-strap-resistor

器件型号:DP83867E

您好、 支持

我的问题在数据表的第37页。   

kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω
RX_D3。"

这里的"对于 SGMII 模式4自举"是什么意思? 这是 kΩ 将 LED_0 kΩ 到模式2还是模式4、然后将 Rhi = 4 μ H 且 Rlo = 10 μ H 来配置其余地址、而不是使用 表5中列出的 Rhi 和 Rlo?  

谢谢

锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    该语句与 LED_0自举或 SGMII 模式无关。

    为了更详细地解释这条语句、'对于 SGMII 共享引脚上的模式4、例如.e、RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3、  kΩ kΩ Rhi = 4k Ω 且 Rlo = 10k Ω'
    此建议与 LED_0/SGMII 或 RGMII 模式上的自举无关。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gokul

    感谢您的回复。  现在我非常困惑。   我想启用 SGMII 并使用 RX_D0、RX_D1、RX_D2、RX_D3来配置 Phy 地址、 那么我应该使用表5中列出的电阻 器、还是改用 Rhi = 4 kΩ 和 Rlo = 10 kΩ?

    此致

    锂离子电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    请改用 Rhi = 4K、Rlo = 10k。

    --
    此致、
    Gokul。