主题中讨论的其他器件: USB-2-MDIO、 DP83TD510E
尊敬的 TI E2E 团队:
我们目前正在使用两个 DP83TD510E-EVM 板进行单线对以太网评估。
为了使其正常工作、我们需要将 TD83TD510E 的时钟信号修改为25MHz。
这是使用 USB-2-MDIO 完成的、并将地址0x0017处的寄存器值从值40A1修改为新的4021值。
但是、遗憾的是、在器件重启(例如电源重启)后、该值会重置回40A1。
如果我很理解、DP83TD510E 将通过 MSP430进行编程。 因此、如果我们希望在启动时设置该寄存器、我们需要通过某种方式编写启动代码来设置 TD83TD510E 的寄存器。 我已经听说过自举、但我有一点迷路了。
如果您能为我提供 TD83TD510E 启动配置方面的帮助、我将不胜感激。
谢谢、
Peter