This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:IMX8MM + SN65DSI83 U-Boot 驱动程序支持、用于显示 Boot 标识

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1119021/sn65dsi83-imx8mm-sn65dsi83-u-boot-driver-support-for-displaying-boot-logo

器件型号:SN65DSI83
大家好、
我们正在开发通过 SN65DSI83桥接器(IMX8MM => MIPI-DSI => LVDS 桥=>面板)连接的 IMX8MM 定制板10.1英寸 LVDS 显示启动。
我们已成功完成内核显示面板的启动、并按预期工作、从企鹅徽标开始显示
但是、一旦器件通电~13秒、面板上将不会显示任何图像/标识、因为 uboot 正在执行中。
2.我们正在尝试在 uboot 中启动显示。但在社区中找不到任何驱动程序/支持。
请在此处帮助我们完成此活动。
谢谢、
Raghavendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavendra

    您在内核中使用的相同寄存器设置可用于 uboot。 但我们没有任何适用于 uboot 的特定参考文档。

    谢谢

    David