This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV3241:此 IC 是否用于将 RGB 转换为 LVDS

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DS92LV3242, DS92LV3241, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118384/ds92lv3241-can-this-ic-is-used-to-convert-rgb-to-lvds

器件型号:DS92LV3241
主题中讨论的其他部件:DS92LV3242SN65LVDS93B

您好!

 DS92LV3241TVS/NOPB 能否将 RGB 转换为 LVDS?

我在设计中使用(SN65LVDS93BDGG)此部件将 RGB 转换为 LVDS 输出、该输出将提供给 Display。

但该器件缺货。 那么、我可以使用  (DS92LV3241TVS/NOPB)该部件将 RGB 转换为 LVDS 吗?

如果不是、请推荐库存可用的器件

谢谢、此致、

普什卡拉尼 T L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、普什卡拉尼、

    DS92LV3241是一款向 DS92LV3242解串器输出通道链路的串行器器件。 要获得 LVDS 输出、必须使用该串行器/解串器对。  

    SN65LVDS93B 是一款单路串行器/解串器桥接器件。  但是、TI.com 上似乎没有缺货。 您在哪里看到它缺货?

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    截至目前、TI 的 SN65LVDS93B 器件数量约为215件。 为了更安全、我正在搜索替代器件。

    不管怎样、如果看起来没有缺货、将使用此零件。

    谢谢、此致、

    普什卡拉尼 T L