This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:我想使用5V SPI。 我的 MCU 和 TLIN1441连接是否正确?

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118017/tlin1441-q1-i-want-to-use-5v-spi-is-my-connection-of-mcu-and-tlin1441-right

器件型号:TLIN1441-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ying、

    为了使用5V SPI、您应该在引脚9 (PIN/NCS)和5V 之间连接一个上拉电阻器。有关这方面的信息、请参阅"PIN/NCS (引脚看门狗选择/SPI 芯片选择)"部分。

    否则、我不会看到您的原理图有任何问题。

    最棒的

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    再次感谢!

    如果我使用 MCU 内部上拉(10k) 而不是外部上拉电阻器、可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ying、

    是的、这也是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢~