This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10022:如何处理未使用的 IN 和输出

Guru**** 1196490 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1118477/tlk10022-what-to-do-with-unused-in-and-outputs

器件型号:TLK10022

大家好、  

对于聚合速率为5至10Gbps 的设计、我使用的是 TLK10022。 我将使用通道 A 的输入0和1 (INA0P/N INA1P/N)作为输入,并在输出端使用 HSTXAP/N 引脚(在2:1模式下)。   

我想知道应该如何处理通道 A 和 B 上未使用的输入和输出、这些输入是否可以保持未连接状态、或者是否最好将输入接地。

提前非常感谢您花时间阅读我的问题。

~ Boris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boris、

    我不会期望在未使用的输入和输出悬空时出现任何问题。  如果您希望对此采取额外的预防措施、则可以采用与下面所示类似的方式来终止输入。

    谢谢、
    Drew