This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C241:DS90C241和 DS90UR241之间的区别是什么

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS90C241, DS90UR124, DS90C124
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1116124/ds90c241-what-is-the-difference-between-ds90c241-and-ds90ur241

器件型号:DS90C241
主题中讨论的其他器件:DS90UR241DS90UR124DS90C124

您好!

DS90C241和 DS90UR241之间的区别是什么?

我可以看到从35MHz 到43MHz 的最大频率差异。

这些器件之间是否还有其他差异? 对于工业控制应用的新设计、建议使用哪一种。

此致

Deepak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    感谢您的提问。 DS90UR241默认会随机生成串行数据、而 DS90C241不会随机生成数据。 所有命名为"UR"和"C"的器件都是如此。

    最适合您的应用将取决于您的系统设计。 如您所述、DS90UR124能够支持 高达43MHz 的像素时钟、从而实现更高的吞吐量。 如果您希望支持超过35MHz 的频率、则需要使用 DS90UR241。 DS90UR241还向后兼容 DS90C241/DS90C124。

    此致、

    Darrah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darrah、

    这很有帮助。 我稍后发现的另一个特性差异是 DS90UR124解串器是64引脚 TQFP 器件、而 DS90C124是48引脚 TQFP。  

    UR 还提供 BIST 功能、您是否曾使用过此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    BIST (内置自检)功能用于检查/验证器件之间的链路、这可很好地用于诊断。 有关此功能的更多信息、请参阅器件数据表的第8.3.9节。

    此致、

    Darrah