This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9511A:在级联情况下、TCA9511如何知道哪个侧或哪个方向驱动为低电平?

Guru**** 2927360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115756/tca9511a-in-cascaded-case-how-can-tca9511-know-which-side-or-which-direction-is-driving-low

器件型号:TCA9511A

大家好、

级联 I2C 缓冲器(如 TCA9511)如何工作?

在级联情况下、TCA9511如何知道哪一侧或哪个方向驱动为低电平?

您能否详细说明双向 mechnism 的工作原理(对于单个 IC)以及级联外壳的工作原理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表的第8.4.3节。 输出引脚被驱动至略高于输入的电压、因此具有较低电压的引脚是从外部驱动的引脚。

    级联情况没有什么特别之处。 每个单独的缓冲器都会对其输入端的电压做出反应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此 Clemens 的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Chris、

    感谢您的回答、但我们的 IC 的方向检测方法是否有更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有方向检测。 当一端的引脚具有低电压、并且该电压低于另一端的引脚时、另一引脚被驱动为低电平、并具有偏移。 (请注意、这不会改变哪个引脚较低。) 每个通道有两个此类电路、每个方向一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fanbin、

    客户是否对此器件有任何问题、或者他们只是想了解方向检测的工作原理? 上面解释的清洁剂是正确的。

    最棒的

    Chris