大家好、
我的客户正在使用 TCAN1164-Q1进行设计、他们想知道、除了 TI.com 资源之外、是否还有其他 FuSa 文档可用于实现符合 ASIL-B 标准的安全机制
您能否确认 TI.com 配套资料是否足够? 更一般而言,您如何支持 FuSa 查询?
此致、Antoine
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在使用 TCAN1164-Q1进行设计、他们想知道、除了 TI.com 资源之外、是否还有其他 FuSa 文档可用于实现符合 ASIL-B 标准的安全机制
您能否确认 TI.com 配套资料是否足够? 更一般而言,您如何支持 FuSa 查询?
此致、Antoine
Antoine、您好!
[引用 userid="464376" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115945/tcan1164-Q1-fusa-documentation"]我的客户正在使用 TCAN1164-Q1进行设计、他们想知道、除了 TI.com 资源之外、是否还有其他 FuSa 文档可用于实现符合 ASIL-B 标准的安全机制
您能否确认 TI.com 配套资料是否足够? 更一般而言,您如何支持 FuSa 查询?
[/报价]功能安全手册、功能安全报告和功能安全分析报告位于器件 TI.com 产品文件夹的技术文档部分。 对于 签订了有效 NDA 的客户、可以通过 MySecure 获取完整的 FMEDA Excel 文件。
请注意、这些器件不是为 ASIL-B 生成的 该器件由功能安全质量管理、但不是独立的 ASIL-B 此安全分类是设计人员的系统级确定。 全 FMEDA 有助于这一决心。
[~ userid="464376" url="μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115945/tcan1164-Q1-fusa-documentation/4135980#4135980]WD_ERR_CNT 寄存器是如何增加的? (SPI 故障、内部故障等)[/quot]这是看门狗错误计数器。 当出现看门狗故障时、该值会递增。 器件数据表的"看门狗"部分详细介绍了不同看门狗机制的工作原理以及导致看门狗错误计数器增加的事件。
[~ userid="464376" url="支持/接口组/接口/f/interface-forum/1115945/tcan1164-Q1-fusa-documentation/4135980#4135980]WD_input 寄存器是如何写入的? [/报价]这是看门狗输入触发器。 这是通过向寄存器写入 FF16 (或111111112)来实现的。 触发后、寄存器自动改回0016 (或000000002)。
[~ userid="464376" url="μ C/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115945/tcan1164-Q1-fusa-documentation/4135980#4135980"]触发看门狗时、TCAN1164是否禁用 LDO? [/报价]否、看门狗触发器和看门狗故障都不会禁用 LDO。 除非器件由于过热或 VCC 过压而进入失效防护模式、否则 LDO 处于活动状态。
最棒的
Danny