This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:YJT=31.4 K/W 的热值是正确的?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1115764/dp83826i-thermal-value-for-yjt-31-4-k-w-correct

器件型号:DP83826I

尊敬的 TI ETH 团队:

31.4 C/W 的 YJT 的 DP83826数据表值是否正确? 它看起来太高了。 根据此应用手册(https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf)、我希望它大约为1K/W (类似于 DP83822)。

非常感谢、BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能澄清单位 K/W 吗? 您是说 K =开尔文= 4C/W 吗?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    是的、我是说开尔文/瓦特= K/W = C/W DP83826的 YJT 的31.4 K/W 看起来过高。 您可以检查一下吗?

    非常感谢& BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仔细研究后、我们发现了该部分的拼写错误、将在即将发布的数据表修订版中进行更正。 信息以摄氏度/瓦特(C/W)为单位:

    RJA -52.  

    RJC -42.

    RJC - 11.9

    RJB - 31.5

    Yjt - 2.1

    YJB - 31.4

    此致、

    Gerome