请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS125DF111 您好!
我们在10G SFP 的定制板中使用 DS125DF111S。 LOS 输出为低电平。
器件输入在示波器中进行验证。 器件的 LOS 输出为低电平。
器件的 TX_DIS 输入为低电平、以启用输出端口。 但不观察器件输出中的任何输出。
请阐明我们是否需要为此器件添加任何驱动程序或要更新的任何 I2C 配置寄存器。
我们将检查10.3125Gbps 的默认设置。
谢谢、
Divya