尊敬的专家:
我的客户正在考虑 TIR1000并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
TIR1000的6个引脚(IR_RXD)、
在数据表 P.3引脚功能中、输入信号的脉冲宽度被描述为3/16时钟。
请告诉我们最大值和最小值。
在本例中、我们使用16XCLK 的外部时钟、而不是 UART RCLK。
下面列出了背景。
在实际测量中、来自 Vishay TFDU4101 (IrDA 光接收元件)的 IrDA 脉冲宽度为4个时钟脉冲(115200bps 1.8432MHz)。
我们正在考虑将其替换为 TIR1000、因为它超出了目前使用的 Microchip MCP2122的规定。
--
感谢您的大力帮助与合作。
此致、
新一