This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:为什么不描述自举功能?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1125897/dp83822if-why-is-the-function-of-strap-not-described

器件型号:DP83822IF

您好 TI

1.客户选择芯片 DP83822IFRHBR、手册中提到 LED_1是自举引脚。 为什么它没有描述绑带的功能? 是否对自举功能有任何说明?

2.您能否发送电子邮件帮助检查此芯片的设计原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      rain.wang@arrow.com 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雨天好、

    由于 LED 引脚自动配置上电或复位的极性、LED_1引脚被视为自举。 它不会影响除自身极性之外的任何设置。 从数据表的第8.5.2节中:

    "根据加电或硬件复位时的自举配置、LED 引脚会自动配置为适当的极性。 如果一个 LED 引脚被电阻式拉低、相应的输出将被配置为一个高电平有效驱动器。 相反、如果给定的自举输入被电阻性拉高、则相应的输出将配置为低电平有效驱动器。"

    如果未使用 LED_1引脚、则可以将其保持悬空、否则需要上拉/下拉和限流电阻器。

    我已向您发送了一封电子邮件。

    谢谢、

    David