This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:如何测试 VOL 和 VOH?

Guru**** 682950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1122553/sn65hvd888-how-to-test-vol-and-voh

器件型号:SN65HVD888

各位同事好!

客户想要测试和验证  SN65HVD888的 VOH 和 VOL、您能向我展示这两个参数的特定测试电路吗?

如何设置外设电路并调整 IOL (如 DS 中所示的8mA 或-8mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个普通 CMOS 输出、因此不需要任何特殊的东西。

    在输出和 GND/VCC 之间连接8mA 电流/源、并测量电压。 或者、将电流表与电压源串联、并调节电压源、直到达到8mA。

    Ω Ω 您只需检查器件是否符合数据表规格、请将325k Ω 电阻器连接到 GND、或将575k Ω 电阻器连接到5V (这会在指定的限值下产生8mA 负载)、然后测量电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    Clemens 正确-上述任何一种方法都可以测量输出电压电平。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、您好、客户说、无论 在 AB 下施加+200mV 或-200mV 的电压是多少、R 始终输出高电平、非极性特性是导致这种情况的原因吗? 以及如何修改测试电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;总线极性校正特性假定一个空闲总线为高电平。

    要使接收器切换为低电平、您必须输入短于 TFS (44ms)的脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stanley、

    这里的克莱明也是正确的。  

    有关极性校正条件、请参阅以下数据表摘录中突出显示的行:

    请注意-该器件仅设置为与失效防护电阻器配合使用-如果不包含这些电阻器、则器件行为可能与预期结果不一致。  

    最棒的

    Parker Dodson