请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TFP410-EP 主题中讨论的其他器件: TFP410
您好,团队
支持需求!
我的客户表示他们需要一个器件、如下所示
- DVP 输入和 HDMI 1.4输出;
- 视频格式支持 RGB444和 YUV422输出;
- 支持音频输出;
- 符合 HDMI1.4b 源代码认证;
- 小于16*16mm
我 想推荐 TFP410-EP。 您能否验证此器件是否可以满足客户需求? 您是否有更好的推荐?
TFP410-EP 和 TFP410之间有何差异?
您的
非