This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DPS-DONGLE-EVM:用于非开发板的 SigCon Architect/DPS-DONGLE-EVM/USB2ANY

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: DPS-DONGLE-EVM, USB2ANY, SIGCONARCHITECT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1127612/dps-dongle-evm-sigcon-architect-dps-dongle-evm-usb2any-for-non-development-boards

器件型号:DPS-DONGLE-EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANYSIGCONARCHITECT

我们希望使用 SigCon Architect 软件 来测试现有电路板上的设置。 根据型号的不同、我们的电路板在 SPI 总线上以菊花链形式连接多达5个 TI 芯片。 电路板上有用于 SPI 引脚的接头。

DPS-DONGLE-EVM 和/或 USB2ANY 接口适配器是否能够与我们的电路板和 SigCon Architect 软件配合使用、或者它们是否只能与 TI 评估模块配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不确定您所指的 TI 器件型号、但 SigconArchitect 主要使用 I2C 接口、而不是 SPI。 如果您有办法启用 I2C、那么您应该能够使用 USB2ANY 和 SigconArchitect 来控制电路板上的器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPS-DONGLE-EVM 接口适配器|德州仪器 TI.com

    您好、Nasser、

    这是我们所看到的软件狗。 我们在 SPI 菊花链中有5个 TI 芯片(lmh1219s 和 lmh1228s)。

    我们是否能够使用 SigCon Architect 来调整设置?

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果您使用 SPI 接口和 SigconArchitect GUI、则不会。 SPI 接口使用特定格式、但在 SigconArchitect 端未实现此格式。 是否可能改用 I2C 接口?

    此致、Nasser