This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125DF410SQ 的链路上升和下降问题

Guru**** 2506615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-of-ds125df410sq

器件型号:DS125DF410

大家好、这是 SECUI 中的 Minkyu Cho。

我已将问题上传到 https://support.ti.com/csm/?sys_id=1972996e47e1d5145c930541e36d433f&id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case

但 我会告诉您这个问题的现象。

您可以看到随附的文件、ETH9和 ETH10已链接。

在本例中、仅发生 ETH9上行和下行链路。

当唯一的 ETH9是链路打开时、不会发生链路打开和关闭。 (ETH9的 RX 信号较差)

我将寄存器0x1C 从默认值24 (4MHz)设置为90 (9MHz)。

并将寄存器0x40写入0x0A、然后作为编程指南。

在上述寄存器设置之后、不会发生链路上升和下降。

我想知道 CDR 带宽和电荷泵是多少。

 我想知道该寄存器的函数和操作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Minkyu、

    不幸的是、我无法访问该支持案例。  请随时通过 E2E 直接消息发送相关文件。

    我对您所描述的内容的理解是、在典型操作下、ETH9会间歇 性丢失链路。  是这样吗?  是否有任何外部变量会影响这一点?

     

    为了帮助我们更好地理解这个问题、您能否共享一个寄存器转储?  如果可以在链路断开时获取寄存器转储、这可能也会有所帮助。

    CDR 带宽会影响 CDR 系统可以跟踪的抖动量。  较大的 CDR 带宽使 CDR 系统能够更好地跟踪抖动、但因此会将更多抖动传递到输出端。 以下演示包括有关 CDR 带宽的一些详细信息。

    什么是时钟和数据恢复? | TI.com 视频

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ETH9的 RX 信号很差、我测量了光学眼图。
    请确认以下2个案例。

    案例1:当唯一的 eth9链接时,不会发生链接的上/下。

    案例2:当 eth9和 eth10连接时,eth9连接会定期发生。

    我不知道为什么只有在情况2、链路上升/下降时才会发生。
    当我设置以下寄存器时、为什么这个问题消失了?
    请问原因是什么?
    ------------------------------------------------------
    我将寄存器0x1C 从默认值24 (4MHz)设置为90 (9MHz)。
    并在0x0A 处写入寄存器0x40、作为编程指南。
    ------------------------------------------------------

    我无法获取寄存器转储、因为这是一个站点问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="503427" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-issue-of ds125df410sq/4195958#4195958"]您能不能告诉我原因吗?

    串扰可能会引入抖动、通过增加 CDR 带宽可以更好地容忍这种抖动。

    您能否提供 ETH9 RX 信号的任何特性、例如眼图或抖动测量?

    您是否能够在连接了 ETH9并连接了 ETH9和 ETH10的情况下通过重定时器提供 HEO/VEO 测量?  比较这两种情况会很有帮助、以便我们可以查看 ETH10是否会影响 ETH9的眼图。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    您意味着 CDR 带宽增加可以忽略输入抖动。 对吗?

    随附的文件是光学眼图。 请确认波形。
    正如我告诉过您的、系统在现场。 因此、我无法比较 HEO/VEO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法上传眼图。 拖放或插入操作不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="503427" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-of-ds125df410sq/4196019#4196019"]正如我告诉过的、系统位于站点中。 因此、我无法比较 HEO/VEO。[/QUERQ]

    我对您的设置感到困惑。  如果无法通过 I2C 进行通信、您如何配置 CDR 带宽?

    [引用 userid="503427" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-issue-ofds125df410sq/4196019#4196019"]您的意思是、CDR 带宽增加会忽略输入抖动。 对吗?[/引述]

    通过增加 CDR 带宽、重定时器能够在失去 CDR 锁定之前容忍更多的输入抖动。  这是以将更多抖动传递到重定时信号为代价的。

    [引用 userid="503427" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-issue-ofds125df410sq/4196029#4196029"]我无法上传眼图。 拖放或插入操作不起作用。  [/报价]

    如果拖放操作不起作用、请尝试将剪贴板中的图像复制/粘贴到响应中。  这通常起作用。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对您的设置感到困惑。  如果无法通过 I2C 进行通信、您如何配置 CDR 带宽?

    =>很抱歉让您感到困惑。 我只能在1天内在站点设置注册。  之后、由于站点正在运行、我无法修改或读取系统。

    通过增加 CDR 带宽、重定时器能够在失去 CDR 锁定之前容忍更多的输入抖动。  这是以将更多抖动传递到重定时信号为代价的。

    =>谢谢。 我了解 CDR 带宽的功能。

    如果拖放操作不起作用、请尝试将剪贴板中的图像复制/粘贴到响应中。  这通常起作用。

    =>复制和粘贴无效。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [~引脚 userid="503427" url="/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-of-ds125df410sq/4196038#4196038"]我很抱歉让您感到困惑。 我只能在1天内在站点设置注册。  之后、由于站点正在运行、我无法修改或读取系统。

    感谢您的澄清、我现在明白了。  您是否预计将来能够进行现场调试?

    [引用 userid="503427" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130605/ds125df410-link-up-and-down-issue-issue-of ds125df410sq/4196038#4196038"]复制和粘贴无法正常工作。

    我将向您发送我的电子邮件、以便您可以分享。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了图像文件、请检查随附的文件。

    我还没有解决站点问题、因此看起来我需要调试站点问题。

    在第2种情况中,除了比较 HEO/VEO 每个端口之外,您是否会猜测出现现象的原因?
    您是否认为只有串扰才是此问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minkyu、

    感谢您分享图片。  我们的重定时器通道彼此独立运行。  如果问题依赖于多个输入、那么我认为我们必须考虑在存在多个输入的情况下、与仅一个输入相比、系统的哪些方面的行为会有所不同。

     我想到的因素是:

    • 串扰
    • 电源轨稳定性
    • 系统内信号链的任何其他部分

    如果您能够现场访问、除了 HEO/VEO 值之外、获取完整的寄存器转储可能会很有帮助。  另外、还可以查看您的 CDR 带宽修改是否会影响您测量的 HEO/VEO 值。

    此外、您能否确认您在哪种自适应模式下运行?  DFE 是否已启用?

    谢谢、
    Drew