This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:比较器阈值计算

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131881/am26lv32-comparator-threshold-calculation

器件型号:AM26LV32

大家好、

我们使用的是 AM26LV32比较器、但在计算阈值电压时遇到困难。

电路如下:

上比较器具有正开关阈值(在+INPUT 上)、当 uIN 为0V 时通常为1。此开关阈值已正确计算和测量。

较低的比较器具有负开关阈值(在+输入端)、通常在 uIN 为0V 时为0。该开关阈值是在-2.04V 时测得的、但我无法计算该阈值。

如果我将82千欧的反馈电阻器与 R68 2.7千欧并联(因为输出为0V)、我将不会获得测量的阈值。

我是否在电路中或 AM26LV32中缺少任何东西? 
感谢您的支持。 

此致、
阿伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阈值由分压器设置。 (反馈电阻器会增加一点迟滞。)

    总之、AM26LV32不允许输入电压降至−0.3V 以下(请参阅建议的工作条件)。 AM26LV32E 具有更宽的共模输入电压范围。