This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210-Q1:TUSB1210Q1无法在 stm32h743vi 上初始化 ULPI 接口

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1058204/tusb1210-q1-tusb1210q1-fail-to-initialize-ulpi-interface-on-stm32h743vi

器件型号:TUSB1210-Q1

大家好、

我收到了客户的问题。

"

我生成了一个非常简单的项目、希望测试新 USB2.0 phy 的速度。 我没有改变任何东西。 然而、在 GPIOC 被初始化后、VDD18电源将变为大约2.8V:HAL_GPIO_Init (GPIOC、&GPIO_InitStructt);。 ULPI_CK 引脚上的示波器无法检测到时钟信号。 程序将超时并卡在 Error_Handler()中。

该电路板由我们公司根据 TUSB1210-Q1数据表中的典型应用进行设计。

我发现了一个潜在问题、 TUSB1210Q1似乎仅支持1.8V IO、但我的 STM32 MCU 的 IO 电压为3.3V。 这是我提出问题的原因吗?

"

非常感谢你的帮助。

此致、