Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550
大家好、
我们在 TCAN 和晶体方面存在一些问题、 我们非常感谢您的帮助。 在这种情况下、我们需要您的专家团队 、因为 这非常紧迫。
在1%的 PCBA 上、我们会遇到无法进行 CAN 通信的问题。 到目前为止、我们已组装了超过20K 个单元。 最近、我们还遇到过反复要求通过所有测试的设备正常运行的情况。 我们假设 PCB 上的晶体校准/匹配不正确、因此我们遇到了这些问题。
晶体 HKC2016SX-40MHz-31303-R4V1用于负载电容为6pF 的 TI TCAN4550RGYRQ1上的时钟。
CAN 总线上的信号载波频率未移位。 问题是、在不稳定的 PCBA/晶体通信上、有时它正在工作、然后它停止、或者它永远不会启动。
通过使用频谱分析仪测量晶体频率,我们看不到晶体频率的变化:
我们检测到、如果我们加热或冷却不稳定的 PCBA、CAN 通信开始正常运行。 或者、如果我们用手指触摸负载电容器、CAN 通信会开始一段时间。

我们将感谢您的任何帮助。
谢谢!
SEBA