This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:BMCR/BMSR/CR2寄存器全部为28E3h

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1130810/dp83826e-bmcr-bmsr-cr2-registers-are-all-28e3h

器件型号:DP83826E

你(们)好

我们的客户正在伺服系统中测试 DP83826E、但他们有时发现一些问题:他们需要测试数百个循环功率以进行大规模生产、但有时链路无法建立。 我们还得到一些寄存器值、我们发现当链路不正常时、BMCR (00h)、BMSR (01h)和 CR2 (0Ah)全部为28E3h、您对此有什么了解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    请向我发送您正在执行的读取操作的屏幕截图。 您能否读取任何提供了与0x28E3不同值的寄存器、或者每次读取都是该值?

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    我们只读取三个寄存器、但它们都是相同的值、这毫无意义。 BTW、我们尝试通过 RST_N 重置 IC、但它不起作用。 只有再次断电才能解决此问题。 哪种模式会导致此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    如果每个寄存器正在读取0x28E3、我们可以假设 SMI 接口不能正常工作。 请更详细地解释故障情况。 读取0x28E3是否有时仅发生? 并执行下电上电后、您可以读取正确的寄存器值吗? 向我发送您用于读取寄存器的命令的屏幕截图。 请确保 PHY 地址和 MMD 正确。

    谢谢、

    David