This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1和 TCAN1044V-Q1

Guru**** 2523940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060213/tcan1044-q1-tcan1044-q1-and-tcan1044v-q1

器件型号:TCAN1044-Q1

您好!

我注意到 CAN IC-TCAN1044-Q1具有不同的版本、TCAN1044DRQ1和 TCAN1044VDRQ1。 我的问题是这个后缀"V"代表什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rogers、

    感谢您将此问题提交给 E2E。 V 后缀表示 VIO 版本、其引脚5将作为 VIO 输入。 这使得器件的逻辑引脚(STB、TXD、RXD)能够在不同的 IO 逻辑电平上被使用以与 MCU 对接。 例如、对 VIO 施加1.8V 电压将使 TXD、RXD 和 STB 阈值转换为1.8V 逻辑电平。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    我想您的回答已经解决了我的问题、谢谢!