This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P IBIS 仿真问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132116/tusb522p-tusb522p-ibis-simulation-issue

器件型号:TUSB522P

大家好、

我的客户正在模拟我们提供的 TUSB522P ibis 模型、 文件夹位于下面  

但是、客户 提取 zip 文件并添加 PCB S 参数生成下图

如果删除了 TUSB522P IBS 模型并在下方得到眼图、则配置相同

它比在 ADS 设计中添加 TUSB522P 更好、

您是否会帮助检查它们的配置是否有错误?  

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    他们还能将 RX 端接模型添加到仿真设置中吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是指 IBIS 模型“RX_generic.IBS”和“RX_generic_x64.dll”吗? 如下所示?  客户 已尝试但无法转至 ChannelSim,错误消息如下所示

    此外,客户反馈他们不能将该 Rx(RX_generic.IBS)模型用作接收器,RX 必须具有用于 USB3第1代长通道仿真的 CTLE 功能。

    您是否会帮助评论上述客户 SI 问题? 谢谢。

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie

    已发布的软件包中已有存档的 ADS 工作区、他们能否将其用作起点? 我运行了它、仿真没有问题。

    谢谢

    David